Mode-2-Ladekabel von LAPP mit dem German Innovation Award in Gold ausgezeichnet

German Innovation Award 2018 DSC1704

Gleich bei der ersten Preisverleihung des neuen German Innovation Awards am 6. Juni 2018 gewann das Mode-2-Ladesystem von LAPP einen Gold-Award in der Kategorie Transportation. „Dieser Preis bestätigt uns in unserer Strategie, komplett auf die Anforderungen unserer Kunden einzugehen“, so CEO Matthias Lapp. „Dazu gehört bei LAPP nicht nur eine ausgefeilte Technik, sondern auch ein entsprechendes Design.“

Das neue Mode-2-Ladesystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge ist sowohl Ladesäule zum Mitnehmen als auch Wallbox light. Mit einer speziellen Wandhalterung in der Garage ersetzt es eine teure Wallbox und ist als mobile Ladestation im Kofferraum immer dabei. Das Ladesystem ermöglicht durch ein austauschbares Netzkabel das Laden an jeder Haushalts- oder CEE-Steckdose weltweit – und das mit Leistungen bis 11 kW, Temperaturüberwachung und automatischer Erkennung des maximalen Ladestroms.

„LAPP Charge macht das Laden von Elektroautos an haushaltsüblichen Steckdosen in Deutschland, Europa und darüber hinaus nicht nur technisch sicherer, sondern auch wesentlich komfortabler. Ein längst fälliges Produkt, das einen Maßstab für Mode-2-Ladesysteme setzt und damit dem Fahrer eines Elektroautos das Vertrauen gibt, den Nutzungsradius sogar ins Ausland zu erweitern“, so die Begründung der Jury.

Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Denn: Innovationen, die Zukunft gestalten und das Leben verbessern, gibt es in allen Branchen. Manchmal sieht man sie auf den ersten Blick – oftmals aber auch nicht. Das will der German Innovation Award ändern. Er macht großartige Leistungen für ein breites Publikum sichtbar und unterstützt eine erfolgreiche Positionierung.

Verliehen wird er vom Rat für Formgebung. Ins Leben gerufen vom Deutschen Bundestag und gestiftet von der deutschen Industrie, setzt sich der Rat als unabhängige und international agierende Institution für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ein. Mit seinen Wettbewerben, Ausstellungen, Konferenzen, Seminaren und Publikationen leistet er einen entscheidenden Beitrag zum Wissenstransfer rund um das Thema Design.