LAPP firmiert jetzt als Lapp Holding SE

Neue europäische Rechtsform - LAPP firmiert jetzt als Lapp Holding SE

Veränderung in der Gesellschaftsform bei LAPP. Mit Wirkung zum 27. Dezember 2022 wurde die bisherige Lapp Holding AG in die Lapp Holding SE umgewandelt.

Mit der neuen Firmierung als Societas Europaea (SE) verspricht sich der Weltmarktführer für integrierte Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie einen größeren, strategischen Gestaltungsfreiraum. „Die rechtliche Umwandlung ist ein Baustein im langfristigen Prozess der Unternehmensentwicklung und ein Bekenntnis an die Internationalität von LAPP und seinen Märkten. Die neue SE-Rechtsform wird unserer Organisation den Rahmen geben, um unser internationales Wachstum konsequent und nachhaltig zu steuern“, begründet Matthias Lapp, Vorstandsvorsitzender der Lapp Holding SE.

Matthias Lapp betont dabei, dass die Umwandlung „ein reiner Formwechsel“ ist. Der Hauptsitz der Lapp Holding SE bleibt auch künftig in Stuttgart-Vaihingen. Das unterstreicht auch die Strategie 2027 von LAPP in der ganz klar die langfristigen Wachstumsziele und die damit verbundenen Aktivitäten definiert sind. Dazu zählt auch die Veränderung der Organisation. Um angesichts des starken Wachstums schneller handlungsfähig und effizienter zu sein, hat sich LAPP neu strukturiert. Gemäß dem Motto „Global denken, lokal handeln“ soll sichergestellt werden, dass die lokalen Stärken erhalten bleiben, aber gleichzeitig die strategischen Leitplanken zentral gesteuert werden.

Matthias-Lapp 30613 highres